结果:找到"125KHZ 低频唤醒",相关内容589条
- 125K国产SI3933替代AS3933开发资料
- 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125K低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-03-27 11:09:00
- Si3933完美pin对pin兼容AS3933及GC3933硬件开发资料
- 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ,低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 14:14:00
- SI24R2H2.4G/125KHZ中长跑应用原理开发
- 一、中长跑计时系统应用背景采用125KHZ低频唤醒高频射频识别系统和先进的技术、计算机信息处理等高新技术与体育竞赛相结合,便于运动员携带而不影响其跑步状态,当运动员带着射频识别卡经过计时线圈时,读卡天线能够立即检测到通过的卡片信息,读卡器再将读到的数据送到连接的计算机,计算机得到运动员的有关信息,并使用专用软件对信息作一系列处理由系统软件将采集到的卡片信息与相应运动员信息对应,统计比赛情况从而实现自动计圈和对长距离项目自动计时的目的。系统主要功能1、统计中长跑运动员跑步成绩:比赛结束后,计算机即统计出各运动员的起止时刻、完成圈数、以及名次等成绩;2、显示比赛实况:经计算机处理后的信息,可以通...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ:2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 10:48:00
- SI3933是一款与AS3933PAN3501.GD3933PIN对PIN技术研发经验资料
- Si3933v1.0.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-28 10:43:00
- 有源标签方案SI24R2H单发射2.4G内置单片机+125KHz低频唤醒芯片分享
- 据以上抬头所述,相信大家都对这款有源RFID首款内置125KHz的这芯片很感兴趣,但是今天在介绍这款芯片前,需要大家先属于我司前两代的SI24R2E/SI24R2F芯片,因为SI24R2H是在原有的产品上做迭代升级而来更新情况:1.Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。2.烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。3.Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5。4.最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)5.小尺寸5*5QFN32封装Si24R2HSI原装2.4G内置MCU单发芯片低频唤醒ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2 有源标签 2.4G 125K 低频 唤醒 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-12 15:51:00
- SI393315k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
- SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 11:11:00
- SI3933超低功耗125K低频唤醒无线接收器芯片替代AS3933
- Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI3933 替代AS3933 125K低频唤醒芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-11-27 10:13:00
- SI3933125KHZ低功耗唤醒PIN对PIN兼容AS3933.PAN3501.GC3933开发...
- Si3933v1.0.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 16:13:00
- 125K低功耗唤醒SI3933完成兼容AS3933/PAN3501/GC3933的开发资料
- Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。三大PC...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ PKE 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-12 15:11:00
- AS3933:3通道低频唤醒接收器
- AS3933是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。AS3933的接收频率范围广泛,为15至150kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: AS3933 低频唤醒 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-02 13:50:00
返回